This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF6225:REF6225基准电压

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: REF6225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675083/ref6225-ref6225-reference-voltage

器件型号:REF6225
主题中讨论的其他器件: REF6025

您好!

目前、我使用的是 REF6225电压基准。 通过对数据表的分析、我发现有必要在 REF6225的输出端使用一个带有串联电阻的电容器。
这样就产生了一些疑问:
哪种类型的电容器(钽或陶瓷电容器)可提高电路的效率?
如果我使用钽电容器、ESR 电阻器的值与钽电容器的 ESR 值不同?

我附加了电路原理图。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    如果电容器 ESR 足够、则无需添加额外的 ESR 电阻器。
    陶瓷电容器非常理想、因为其 ESR 较低、因此可以根据需要灵活地添加额外的 ESR 电阻器以满足 DS 建议。
    REF6225的原理图示例可在 REF6025 EVM 中看到。
    为了提高效率、我不认为钽与陶瓷电容器会产生显著的影响。 我仍然会使用陶瓷并使用外部电阻器调整 ESR。

    -Marcoo Z
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    数据表的图52显示、对于 REF6225、输出电容器的 ESR 应介于20mR 和100mR 之间。 对于钽而言、很难确保这一点、因为钽的 ESR 会随温度的变化而显著变化。 此外、实际 ESR 因制造商而异、显示了生产容差。 因此、陶瓷是一种值得欢迎的替代方案。 它们的 ESR 非常低、并且随温度变化不大。 因此、选择合适输出电容器的最简单方法是采用陶瓷电容器并添加串联电阻器、以提供所需的 ESR、从而实现稳定性。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的建议。

    因此、为了使我的电路更高效、我可以将一个47uF 的陶瓷电容器与50 mΩ 的电阻串联、以稳定 ESR 的值。

    我是对的吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    是的、你是对的!

    Kai