This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:TPS74801应用

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV755P, TPS74801, TLV707P, TPS745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702747/tps74801-tps74801-application

器件型号:TPS74801
主题中讨论的其他器件: TLV755PTLV707PTPS745

大家好、

我的客户希望将 TPS74801用于4.5V 输入电压、4.5V 偏置电压、3.6V 输出电压、最大输出电流=0.2A 的应用。 您能否帮助确认此应用程序是否正常? 如果没有,您能解释一下细节吗?? 您还有其他推荐的解决方案吗? 如何使用 TLV755P?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您的应用所关心的是、由于 Vbias 非常接近 Vbias 压降、因此存在进入压降的风险。  我们通常建议 Vbias 等于 Vout + 1.6V、以确保 LDO 在 Vbias 上有足够的余量来确保调节。

    如果您没有5.2V 或更高的电压轨、则应使用另一个 LDO。  遗憾的是、我们目前没有发布3.6V 输出版本的 TLV755P。  TLV707P 看起来非常适合您的应用。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan、关于您所附的图片、Vbias 压降电压应等于 Vin-Vout、对吧? 如果输出电流为0.5A、Vin=4.5V、Vout 应等于4.5-1.1 (压降电压)=3.4V、对吧?
    该应用的 TPS745有多大? 看起来也非常适合我的应用、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    Vbias 压降是 Vbias - Vout;但是、由于 Vbias 等于您的应用中的 Vin、因此您的语句对您的应用确实适用。 我同意、根据典型特性曲线、TPS74801通常适合您的应用要求。 我只想指出、您正处于 Vbias 压降的边缘。

    TPS745是另一个符合您对应用要求所做的介绍的选项。

    非常尊重、
    Ryan