This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:更改 REG00和 REG01的默认状态

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684607/bq25882-changing-the-default-state-of-reg00-and-reg01

器件型号:BQ25882

大家好、

由于 BQ25882是 I2C 可配置的器件、我们需要对器件进行编程以修改寄存器。

但是、在我的客户的应用中、SoC 将有一段时间无法运行(因此无法对器件进行编程)。

因此、我们想知道是否有任何方法可以更改 REG00和 REG01的默认设置、以便在不通过 I2C 配置器件的情况下这些设置能够满足其要求?

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    更改这些寄存器的默认值需要 IC 旋转。  我对您的客户需要的新设置很好奇。   可能存在电流权变措施。  例如、 如果需要较低的充电电流、ILIM 引脚可用于将输入电流钳制在低于默认设置的电流、从而减少总输出电流 =系统+充电电流。  您可以通过电子邮件或私人邮件向我发送客户最终应用程序、卷、MP 日期和新设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电子邮件地址是什么?

    谢谢!
    许耀明