This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070用于恒定功率或可变功率

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674817/ucc28070-ucc28070-is-for-constant-power-or-variable-power

器件型号:UCC28070

您好!

我想知道 UCC28070 用于恒定输出功率或可变输出功率。

因为在 UCC28070的 TINA SMPS 示例中、我更改了负载、但负载功耗保持恒定。

哪个 IC 可用于相同的应用、但用于可变负载电源???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sucank sachan、您好、

    所有 PFC 控制器均可针对从空载到最大额定功率的功率输出范围提供固定输出电压。
    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以将 UCC28070用于1.2KW 应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCC28070可用于1.2kW 应用