This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:具有更高电流输出的单节太阳能电池充电器?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200, TPS61088, TPS610987

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703497/tps61200-single-solar-cell-charger-with-higher-current-output

器件型号:TPS61200
主题中讨论的其他器件: TPS61088TPS610987

我一直在查看 TPS61200的应用手册、将其用作具有0.5V 太阳能电池的充电器: http://www.ti.com/lit/an/slva345b/slva345b.pdf。  我将检查是否可以执行类似的操作、但具有更高的功率输出。  我想用标准的125mm 太阳能电池尝试一下、它通常具有 Vmpp = 0.55V 和 Impp = 6A、输出电压为2.25V、Iout = 0.25A 的最大值。  首先、我知道这是一个巨大的效率损失、但125mm 的太阳能电池很容易获得。

当我开始浏览应用手册中的公式时、我注意到的第一个问题是电感器电流太高。  在这些值下、电感器电流约为2.25A。  如果我想将电感器电流保持在1A 以下以避免损坏 TPS61200、我认为我可以实现的最大输出电流大约为100mA。

到目前为止、我还没有找到其他适合驱动此尺寸太阳能电池的升压转换器。  是否有其他升压转换器可用于我要执行的操作?  或者、在 TPS61200之前是否有其他方法可以升压输入电压?  如果我能够获得高达1V 的电压、我认为该器件可以满足我的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有一个器件可以在0.5V 输入时支持该输出功率。 您可以使用两个 IC 解决方案。 TPS610987可生成4.3V 电压来为 TPS61088 VIN 引脚供电、TPS61088用于主电源转换。 作为参考设计"www.ti.com/.../PMP9772"