This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:USB 集线器连接

Guru**** 2556270 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, AM5728, TUSB4041I, TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679127/am5728-usb-hub-connections

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TUSB8041TUSB4041ITPS659037

大家好、我正在尝试设计一个定制板。 我想将 TUSB8041和 TUSB4041集线器直接连接到 AM5728、我的问题是有关 PMIC 上的 PMIC_VBUS 和 PMIC_VBUS_DETECT 信号以及 AM5728上的 VBUS_DETECT 信号、我应该如何连接这些信号? 让它们处于未连接状态、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 processors.wiki.ti.com/.../AM57xx_Schematic_Checklist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但该页面上的 USB 部分未完成。
    根据 EVM 原理图、我们使用一个 USB3.0集线器、并通过电阻分压器将 USB1_DRVVBUS 从 AM5728连接到 TUSB8041 USB_VBUS 引脚。 USB1模块就是这种情况。
    现在、对于 USB2模块、我们使用 TUSB4041I 集线器、我们将来自 AM5728的 USB2_DRVVBUS 信号连接到 TUSB4041I 上的 USB_VBUS 引脚、但需要确定其他一些信号的连接位置:
    AM5728上的 VBUS_DET
    TPS659037上的 PMIC_VBUS_DET
    TPS659037上的 USB2_VBUS
    还有 USB2_OC、我认为我应该将其保持断开连接或上拉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aidin、您好!
    VBUS_DET 通常连接到 AM572x GPIO、但仅在 SoC 以 DRD 或器件模式运行时才需要。 在您的情况下、您似乎只在 USB 主机模式下操作两个 USB 端口、因此不需要 VBUS_DET。

    在此论坛中、我们不支持 PMIC 器件、因此我恐怕无法回答您的相关问题。 请在 PMIC 论坛中发布这些内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (移至 PMIC 论坛以了解 TPS659037问题)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢-DK-

    那么、这里有人建议在使用 USB 集线器的情况下连接以下信号吗?

    TPS659037上的 PMIC_VBUS_DET (焊球 C3)
    TPS659037上的 USB2_VBUS (焊球 D8)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您不需要 VBUS、您是否询问这些引脚有什么用途?

    如果不使用这些引脚、VBUS (D8) 可以接地、VBUSDET/GPIO1 (C13) 可以悬空。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Nastasha

    我想问在使用 USB 集线器的情况下如何处理这些引脚。 我想集线器芯片将执行所有电源管理、因此 TPS659037上的这些引脚将不会被使用。 对吧?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aidin、

    根据原理图检查清单和本主题中的早期博文、我相信您是正确的。 这些引脚未使用。

    谢谢、
    纳斯塔莎