This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064:90VAC 单相运行条件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673523/ucc28064-90vac-single-phase-operating-condition

器件型号:UCC28064
主题中讨论的其他器件: UCC28063

你好
我的客户目前正在使用 UCC28064开发一个新项目。 正在设计300W 输入。 问题是、重叠阶段出现在28063中。

据我所知、我听说在28064中、IC 针对同一相位进行了改进、不是吗?

目前的另一个问题是 AC264V、它在轻负载下以一个相位运行、如数据表所示。 但是、如下所示、

90V 与数据表的内容不匹配。 我应该参考哪个部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    UCC28064中的相位阴影功能已相对于 UCC28063进行更改。

    在 UCC28063中、您必须通过外部电路来决定何时打开或关闭 B 相并提供合适的逻辑信号。

    在 UCC28064中、IC 内部更智能。 您只需要设置阈值。

    在 UCC28064中、COMP 引脚电压与负载成正比。 IC 只需将 COMP 引脚电压与 PHB 引脚电压进行比较、以确定 B 相是必须导通还是关断。 您可以通过连接到 VREF 引脚的简单电阻分压器向 PhB 引脚馈送电压阈值。

    当然、比较器将 COMP 引脚电压与 PHB 引脚电压进行比较、具有针对噪声抗扰度的迟滞(典型值50mV)。

    为了进一步提高抗噪性能、还添加了时间滤波。

    此外、在高压线路上、PHB 引脚提供一个小电流(典型值3uA)。 这使得高端[180VRMS;264VRMS]上的 PhB 电压更高。

    我将尝试在下面继续:

    1.在 VREF 引脚上设置电阻分压器以固定 PhB 电压,因此 PhB 引脚电压= PhB1 =(R2/(R1+R2)*Vref

    2.假设低压线路[90;132];如果 V_COMP 引脚电压从高电平到低电平超过 PHB1、并且 V_COMP 在高于大约3个线路周期的时间内保持低于 PHB1、则相位 B 关闭。

    3.  假设低压线路[90;132];如果 V_COMP 引脚电压从低到高相位 B 交叉(PHB1 +滞后)、则会立即开启。

    在高压线[185;264]时、阈值不再是 PHB1、而是 PHB2 =  PHB1 +(R1//R2)* 3uA。

    下面是该函数的方框图。

    -具有 RST_PLS 信号的6位移位寄存器、每半个线路周期提供一个时钟脉冲、用于时间滤波。

    波形的下方

      

    下面的波形澄清了高压线和低压线之间的差异:

      

    下面的波形澄清了高压线和低压线之间的差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当电源在90VAC 输入下以低负载开启时、Vcomp 低于 Vphb、如下所示。 在本例中、我认为 B 相已关闭。

     但是、如下图所示、B 相被打开。

    必须进一步降低负载才能关闭相位。 当 Vcomp 低于 VPHB 时、为什么在电源接通时打开 B 相? 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您描述的是我们已经识别并将在 UCC28064最终版本中修复的 IC 错误。

    我们正在向客户提供器件样片、但器件尚未上市。

    参考此处的图片。

    -假设在开始满载条件下:系统两个相位都打开(从图片中的右侧开始)。

    -逐渐降低负载:COMP 引脚电压降低

    -当 COMP 针脚电压低于 PHB 针脚电压时,B 相应关断,而不是关断。

    -进一步降低负载系统进入突发模式并开始在单相模式下运行。
    -再次增加负载,即使退出突发模式,也只有 A 相切换,B 相关闭(正确)
    -当 COMP 引脚电压超过 PhB 引脚电压时、负载进一步增加 B 相导通(正确)
      
    问题是在第一张图片中报告的方框图中向移位寄存器提供了不正确的时钟。
    如果线路频率低于20Hz、您可以看到正确的行为。
    我们将解决此问题最终版本的 IC 将正常工作
    我认为这是您的问题的答案。
    请告诉我的解释是否足够清楚、您是否需要更多详细信息。
    此致
    Davide