This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00701:将参考设计的输出电压从24V 提高到28V

Guru**** 2892760 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675144/tida-00701-raise-reference-design-output-voltage-from-24v-to-28v

器件型号:TIDA-00701

您好!

我一直在查看 TIDA-00701 (100W、24V)电源 参考设计、想知道是否可以将输出从24V 更改为28V? 如果是、会影响哪些器件?  

提前感谢您、

Jeron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    格伦、您好!
    此参考设计附带计算器工具、可用于调整电源的工作参数。
    它位于本页的底部:
    www.ti.com/.../TIDA-00701
    如果您从标有"从此处开始"的 Excel 页面开始、您将看到需要更改哪些组件值。
    该计算器会在标有" Schematic and BOM"的页面上生成建议值的 BOM
    我没有使用过该工具、但它看起来非常简单。
    此致
    John