This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找双轨电源管理和充电解决方案

Guru**** 2527820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, BQ25898D, TPS630252, BQ25898, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698837/looking-for-a-dual-rail-power-management-and-charging-solution

主题中讨论的其他器件:TPS63070BQ25898DTPS630252BQ25898BQ25890

我正在探索您的许多产品、并希望支持以下方案:

负载1:5V @2A 峰值、1.1A 典型值

负载2:3.3V @1.3A 峰值、0.7A 典型值

电池供电锂离子电池3.7V 10000mah 容量

支持高达2.1A 的充电电流

OTG 支持高达0.5A

能够读取电池电压或可选电量监测计。 目前我使用的是 BQ25898D 和2 TPS63070、但想知道是否有更好的解决方案。

谢谢、

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    我认为您拥有最佳解决方案。  我们的所有充电器都具有电源路径 SYS 输出、该输出仅针对 VBAT< MINSYS 进行调节(通常为3.7V)、然后跟踪从 MINSYS 到 VBATREG (通常为4.2V)的电池电压。  我们提供的唯一充电器和稳压器解决方案的功耗比您所需的低得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、
    我希望这能解决你的问题。 由于不活动、我将关闭该主题、但如果您有更多信息或其他问题、请发帖。
    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    在回顾了几个器件后、我们将 BQ25898更改为 BQ25890。 我们还将其中一个 TPS630701部件更改为 TPS630252、因为后面的部件将为3.3V 电源轨供电、效果很好。 您是否在这些更改中看到任何问题?

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    对于5V 域、使用 TPS630701;对于3.3V 域、使用 TPS630252是可以的。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Julian、我们将继续进行设计。

    Larry