This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:采用宽范围输入电源的输入电源保护

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674171/tps54531-input-power-protection-with-wide-range-input-supply

器件型号:TPS54531

大家好、

我具有9V 至24V 的宽输入电源范围、并且我的器件需要5V、4A 稳压电源 、因此我选择了 TPS54531。

基本上、我的应用是将集成到 PLC 中的 HMI

现在,我担心的是我需要为此提供的电源输入保护(工业级)。

我至少需要下面提到的保护

a)反极性保护  

b)短路保护、响应非常快。(我怀疑正常保险丝可能无法快速响应、请建议)

(c)浪涌保护  

d)过压保护  

您能不能建议任何参考设计/文档、以便我可以使用它在我的设计中实现。

我已经了解了电子保险丝、但它不符合我的输入电压和输出电流规格、因此我计划使用分立式组件提供保护、以便我的产品免受工业噪声的影响。

由于存在一些成本限制、我不打算讨论电源模块。

请在此为我提供指导。

此致、

Karthik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    是否要在  TPS54531的输入端口或输出端口添加这些保护?

    此致

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    我想在输入端口添加这些保护。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    触发这些保护时、您希望 TPS54531有什么行为? 关闭或其他什么?

    我想您可以在上一级电路的输出端口添加保护项 b、c、d。

    此致、

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、

    不需要、我只希望它位于输入端口中(在下一部分的电源插孔之后应该是我的保护电路)、 我想在到达稳压器本身之前滤除所有电气噪声、因此请建议如何操作?因为在工业环境中、我们无法预测可能损坏 HMI 的噪声。 因此,我需要一个非常好的电源保护电路,以便我的 HMI 能够承受这些噪声。
    我需要工业级保护、因此我对此有点担心。

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    我只为您提供简单的建议、需要您仔细检查。

    a) 您可以使用反向二极管。

    B)您可以使用具有输入线路的 MOSFET 系列。 并创建一个将 电压与零进行比较的逻辑电路。

    c)请添加 TVS 二极管。

    d) 您还可以使用具有输入线路的 MOSFET 系列、并创建一个将电压与 OV 阈值相结合的逻辑电路。

     

    此致、

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、

    您可以提供任何参考原理图吗? 因此、我可以很容易地了解我应该选择哪个器件(单个元件的器件型号)? 并确认它符合我的规格。

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    抱歉、我没有保护电路。 我只有 TPS54531原理图。

    此致。

    Edwin、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    您提到的保护是来自系统级的请求、而不是来自直流/直流控制器侧的请求。 我在下面抽了一张简单的图表来描述 Edwin 所说的话、希望它能有所帮助。

    BRS、

    Ryan