This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:TPS65910外部32kHz

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702841/tps65910-tps65910-external-32khz

器件型号:TPS65910

大家好、  

当 TPS65910与 AM335x 配合使用时、引导引脚设置为 BOOT0=0和 BOOT1=1。

当外部晶振用于 RTC 时、TPS65910状态变为工作状态、是否需要将 CK32K_CTRL 位设为0?

在 TPS65901状态变为关断并再次生效后、 是否应将 CK32K_CTRL 位重新设为0?

使用外部晶体时、这些步骤是否正确?

此致、

三浦岩崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我您正在使用的 TPS65910器件的完整可订购器件型号?

    例如、它可以是 TPS65910A3A1RSL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    岩崎-圣、

    是的、每次器件复位为默认寄存器值时、都会使用内部 RC 振荡器、因为它的导通时间更短:

    从数据表的第6.4节(第52页):"从32kHz RC 振荡器切换到32kHz 晶体振荡器或外部方波32kHz
    也可以通过 DEVCTRL_REG 寄存器对时钟进行编程、从而利用更短的开通时间
    内部 RC 振荡器的"

    CK32K_CTRL 位必须设置为0b、以告知 TPS65910 PMIC 切换到更精确的外部晶体振荡器。

    完整的器件型号 TPS65910A3或 TPS65910A31将决定关闭状态下的 VRTC 电源模式(满电平的低电平)。