This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:最大相位数设置

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702496/tps53667-maximum-phase-number-setting

器件型号:TPS53667

TPS53667的最大相位数由 CSP#引脚连接设置。

此引脚设置是否反映在0xE4寄存器中?

例如、当我们将最大相位数设置为四相逐引脚连接时、0xE4寄存器是否变为0x03 (四相设置)?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    是的、启动时、TPS53667将查看 CSP 引脚的配置并更新寄存器。 当 CSP5连接到3.3V 时、寄存器0xE4的读数应与您所说的读数相同。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡门-圣、

    感谢你的答复。

    我们的客户已对四相电路进行排列、CSP1到4引脚已连接 PowerStage IOUT 引脚、CSP5连接到 V3R3。

    但是、0xE4寄存器值为0x00。 它是单相运行。

    为什么0xE4寄存器不设为0x03? 您对这种现象的原因有什么想法吗?


    我们检查了 V3R3上升波形。 上升时间为 1.17ms (0V 至3.3V)。
    现在 V3R3电容器为10uF。 当 TPS53667将电容器更改为1uF 时、上升时间变为320us、并保持单相运行。

    TPS53667在移除 V3R3电容器时进行了四相操作。
    V3R3上升几十毫秒后添加 EN 信号。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    我正在研究这种情况的发生原因、但更多的信息会有所帮助。

    1) 1)当寄存器未读出0x03时、器件是否卡在单相模式下、或者当负载增加时其他相位是否会开启?  

    2) 2)您能否向该寄存器写入内容、将其更改为0x03并使其正常工作?

    3) 3)我对去耦电容器更改时发生的情况有点困惑。 如果我错了、您能纠正我吗?

    -使用10µF 时、问题发生且 Trise = 1.7ms

    -当1uF 时、问题发生并且 Trise = 320us

    -如果没有电容器,则不会出现问题

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡门-圣、


    1) 1)当负载增加时、相位数没有增加。

    2) 2)我们无法向寄存器写入0x03。 通过写入0x03、寄存器值保持为0x00 eveb。
      因此、我认为忽略了较大的相位数、因为1相位设置是通过引脚搭接完成的。

    3) 3)您的理解几乎是正确的。

      10uF 时、问题发生、Trise = 1.17ms
      在1uF 条件下、问题发生且 Trise = 320us
      如果没有电容器、则不会出现问题。 寄存器值变为0x03。

    此问题影响了他们的测试过程。 因此需要快速解决方案。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡门-圣、

    我将告诉您最新情况。

    我们检查了 V3R3电容器的 CSP2引脚电压波形为10uF。 然后、我们观察到 CSP2引脚电压随 V3R3一起上升约860us 并下降至0V。

    之后、CSP2电压再次上升至大约1.4V 并下降至0V。
    我们认为这两倍的电压上升会导致 TPS53667将其识别为单相设置。

    因此、我想知道 CSP 电压上升的原因。
    在其他 CSP 引脚上观察到相同的一次电压上升波形。 然而,没有观察到第二次上升。

    是否预计会首次运行 CSP 电压上升?

    CSP1到4个引脚连接到功率级 IOUT 引脚。 CSP5连接到 V3R3。  
    TPS53667中添加了12V 和5V 电源、并添加了 CSD95490 12V、但本测试中未添加5V VDD。
    它们使用另一个5V 电源连接到 TPS53667和 CSD95490。

    您对这些信息有什么想法吗?


    如果您向我发送电子邮件、我可以分享我们客户的波形。
    sasaki-k@macnica.co.jp

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡门-圣、

    很抱歉再次打扰你。
    我有其他更新。

    当向 TPS53667 V5引脚和 CSD95490 VDD 引脚添加相同的5V 电源时、不会出现此问题。
    我们是否应该为 TPS53667 V5引脚和 CSD95490 VDD 引脚添加相同的5V 电源?
    我们无法从数据表中读取数据。 有描述吗?

    我们想知道在加电时具有四相连接电路的 CSP 引脚的预期波形。

    如果您有任何疑问、请发送电子邮件至我、
    sasaki-k@macnica.co.jp


    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kohei、

    当您提到控制器和功率级的独立5V 电源时、您意味着它们来自不同的稳压器? 也不应该发生这种情况、应将相同的5V 电源发送到控制器和功率级。

    如果两个独立电源上的定序关闭、则可能会导致启动问题和错误读取存在的相位数。

    您可以向我发送原理图以进行查看吗?

    谢谢、

    Carmen