This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5085:效率下降

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670495/webench-tools-lm5085-efficiency-drop

器件型号:LM5085

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我想知道、在 输出电流介于3.5A 至5A 之间时、效率为何会大幅下降

图中显示 了通过 Webench 生成的效率与电流间的关系图、 附件中提供了完整的 Webench 设计报告。  

请解释出现此问题的原因 以及解决方案是什么。

Thankse2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_12_2D00_48_5F00_in_5F00_11_5F00_out_5F00_5A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这可能是因为在该电流下、您处于 VIN = 12V 和 VOUT = 11V、并且您可能会有一些损耗、在压降条件下无法维持输出

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arief、感谢您的回复。

    损耗??? 会导致效率下降到零的损耗是多少、这是否有任何缺点?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将把这个转发给我们的 webench 小组

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoob、

    我们正在研究此问题。我们将就此向您返回。

    此致、
    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我们将等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahmoob、

    很抱歉让你久了。
    此问题已得到解决、更新后的设计将在下一版本的 TI.com 上发布。
    感谢您的耐心等待。

    此致、
    阿图尔