This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:超过2个电平转换器。

Guru**** 2387110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65192, TPS65190, TPS65197
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683470/tps61096a-more-then-2-level-shifters

器件型号:TPS61096A
主题中讨论的其他器件:TPS65192TPS65190TPS65197

您好!

我正在寻找将电压从3.3V 转换到25-30V 的解决方案、我找到了该器件。 因为 我还需要直流/直流转换器、所以它将是理想的选择。 但我在一个封装中需要3或4个电平转换器。 是否有具有该功能的器件?

它也可以是一些提供+-15V 或 SO 输出的器件、如 TPS65192、但具有3-4个输出。

它将驱动需要25-30V 电压驱动的3个像素的光伏显示器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    升压转换器解决方案中不是这样的器件。 这是唯一集成了电平转换器的升压器件。 也许您可以找到简单的3.3V 至30V 升压转换器并添加特殊的电平转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回答。 我可以使用 专用电平转换器、但我只能找到工作电压高达20V 的 CD 40109。 我还看到 了具有9个输出的 TPS65192。 我只需要3或4个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对电平转换器器件一无所知。 我正在尝试寻找其他专家来帮助您解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcin、您好!
    我们的产品系列中只有输出超过3或4的电平转换器。 TPS65190、TPS65192或 TPS65197可能是满足您需求的好选择、但所有这些器件的输入和输出都比您所需的数量更多。