This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:BQ25504输出电流

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684319/bq25504-bq25504-output-current

器件型号:BQ25504

大家好、 我 是对收获感兴趣的学生。

抱歉我的英语不好。

我想知道 BQ25504、我将使用一个电压可能为0.5~1V、电池 电压最大为3.9V 的太阳能电池 (典型值3.5~3.7V)  

我设计了参考电路。 数据表中没有关于输出电流的信息。

因此、我想知道输入电压高于0.5V 时的输出电流。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的联合国 Hyeong Ham:

    BQ25504的最大输入逐周期电流限制为280mA。
    最大输出电流可以超过100mA - 150mA、减去效率和变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。