This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:从复位到获得有效读取的时间

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672644/bq34z100-g1-time-from-reset-to-get-valid-reading

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我使用的系统使用 bq34z100-G1电量监测计芯片来确定电池的健康状况和福利。

系统有一个启用和禁用电池的开关。  bq34z100-G1芯片始终由单独的电源供电。

当我们启用电池时、我们通过 I2C 向 bq34z100-G1发送复位。

->发送重置后多久、我们将获得电池的有效读数?

(我们读取温度、电流、电压和 SOC)

->上电后、我们需要等待多长时间才能发送复位信号?

感谢您的帮助!

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在第一秒内、它将进行电压、电流和温度测量、您应该再给它一秒钟来完成其初始仿真。 请注意、您希望电流尽可能低(最好是 C/10或更低)、以便在初始测量期间尽可能降低电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢、但我仍然有点不清楚。

    1) 1) I 加电
    2) 2)我至少等待???? 直到我发送复位
    3) 3)复位后、我至少等待1秒、直到我能够读取有效的温度、电流和电压
    4) 4)我等待并附加????? 直至获得有效的 SOC 读数

    谢谢、
    Roger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、
    加电后、除非在第一秒出现大电流尖峰、否则无需复位。 如果电流在第一秒内出现尖峰、但您可以在系统上电时减小电流、则最好在该点进行复位(无论需要多长时间)。
    上电或复位后、等待4秒的时间应该足够长、以确保您获得有效的电压、温度、电流和 SOC 读数。