This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用可为镍氢电池和锂离子电池充电的电池充电器 IC

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000, BQ24105, BQ25703A, BQ24090, BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679905/suggestion-for-battery-charger-ic-that-can-charge-both-nimh-and-li-ion

主题中讨论的其他器件:BQ2000BQ24105BQ25703ABQ24090BQ24250

您好!

目前、将 LT1510 CS/CV 作为电池充电器 IC、用于为镍氢电池(nV:3.6V、容量:2100mAh)充电、但其出现故障。  

您能不能建议我使用 TI 充电 IC 为镍氢 电池和锂离子 电池充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查 bq2000充电器。 它可以为镍氢电池和锂离子电池充电。
    此外、应用手册还讨论了 bq24105锂离子电池充电器如何为镍氢电池充电? www.ti.com/lit/an/slua843/slua843.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!!!

    可以建议 IC 的输入电压是直流电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq2000参考电路位于 www.ti.com/.../sluu006中
    bq24105参考电路位于 www.ti.com/.../sluu200中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!!!
    可以将24105-Q1用于在断电状态下消耗1.5安培电流的计时器备份应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果锂离子电池的独立充电器 IC 输入电压为5V、那么该规格是否相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、当充电关闭时、bq24105没有电源路径管理功能来支持1.5A 电流。

    我还找不到一个具有5V 输入的独立充电器 IC、用于为镍氢电池和锂离子电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有仅适用于锂离子电池的充电 IC VIN 5V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、有很多问题!
    无需担心电池路径管理
    请帮我解决问题!!
    请帮助满足此要求、以查找锂离子电池的 IC
    VIN=4.3VDC (最小值)(充电器的输入电源必须为直流)
    VBAT = 3.6V
    独立充电器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anusha:

    请告诉我该3.6V 电池的最大充电器电压。 大多数电池需要充电至4.2V 才能充满电。 某些电池需要充电至4.35V。
    如果无法调高最小输入电压、则可能需要使用降压/升压充电器(BQ25703A)。 但它是 I2C 充电器、而不是独立充电器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!!

    最大充电电压为4.2V
    我发现 BQ24090和 BQ24250充电 IC 满足了我的要求?! 但有一点是、我不希望使用温度传感作为输入。 如何在 bq24250的情况下进行 invaild 输入? (数据表中指定了 BQ24090)