This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2012:2450mAh 镍氢电池的 PFC 值

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675203/bq2012-pfc-value-for-2450mah-nimh

器件型号:BQ2012

我们使用的是镍氢电池电量监测计充电器 IC BQ2012。 我们添加了电阻器来选择 PFC 值=320mVh。 这是否适用于2300mAh 和2450mAh 电池组(感测电阻为0.2欧姆)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些容量足够接近、您可以选择位于两者中间的 PFC、这对于初始 LMD 猜测应该足够好。
    电池容量(mAh)*感应电阻器(Ω)= PFC (mVh)
    2375mAh * 0.2 = 475mVh