This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141:Webench 不适用于10A 输出电流的情况

Guru**** 2615015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669564/lm5141-webench-not-working-for-iout-of-10a

器件型号:LM5141

大家好、团队、

请参阅以下客户问题:

我们来看看 LM5141。  我相信 LM5141–Q1是面向汽车行业的高电压电流转换器版本?  

 

我们正在设计降压转换器。  Vin = 30 至34VDC,Vout =+12VDC @ 10A。  

我试用了 TI Web Bench、但出于某种原因、它只允许我进行高达9.4A 的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据 webench、温度似乎超过150°C

    我将把它带到 webench 小组、以确保它正常工作。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Arief。
    此外、要求也是如此
    输入电压(最小值) 30V
    输入电压(最大值) 34V
    输出电流10A
    输出电压为12V

    此外、您能否为控制器推荐任何10A FET?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arief、有任何反馈吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randhir、
    感谢您对 Webench 的反馈。 我已经联系 Webench 小组、看看他们是否可以对此进行研究。 我一听到一些消息、就会马上回复给您。
    Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Randhir/Arief、

    我们正在研究这个问题。 我们将随时向您发布相同的更新。

    谢谢、此致、
    Veeranna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randhir、

    我们已修复此问题、很快它将反映在 TI.com 上。

    下面是一些10A FET:

    AO4466
    AOD2610
    FDMS86255
    IRFHM8342TRPBF

    谢谢。
    如果您需要任何进一步的帮助、请核实情况并告知我们。

    谢谢、此致、
    Veeranna