This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7705:AVSS DAC7760的-0.5V 电源

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760, LM7705, LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683883/lm7705--0-5-v-source-for-avss-dac7760

器件型号:LM7705
主题中讨论的其他器件:DAC7760LM27761

继续 至 DAC7760:AVSS 上所需的电压

我们希望使用0-36V 输出范围内的 DAC。 因此、我们需要负电压源尽可能低至-0.5V。 由于 DAC 的输出范围限制为36V、AVSS 上的每个负电压都会导致最大 VOUT 降低。

但所有在1.5V 电压下工作且需要镜像正电压 http://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulator/buck-boost-inverting/charge-pump-inductorless/products.html#的无电感器反相器

因此、我们应该至少使用2个 IC -正稳压器+反相器或反相器+负稳压器。 这些解决方案并不是很好。
同时、DAC7760的所有设计和 EVM 均可提供±5/±15V 的解决方案

TI 建议如何实施0-36V OUT? 0.5V 电源应使用什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    感谢您将其拆分为新主题并参考旧帖子。

    我很困惑您对-0.5V 和0-36V 的需求。 我想您主要是在寻找一个负电压、该电压至少低于-0.5V?

    您有哪些正电压可用? 负电压上您需要多少电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    -0.5V - DAC7760需要在零电压输出附近提供良好的性能、如原始文章中所述。
    数据表中 AVSS 引脚上的电流不是固定的、但我认为对于基准输出电流- 10mA、它应该大约为 mA。
    我们有36V 和3.3V 电源轨。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    遗憾的是、-0.5V 低于 LM7705可以执行的操作、高于其他负转换器可以执行的操作。

    查看 DAC7760 D/S、AVSS 似乎可以降至-18V。 因此、-1V 或-2V 电源轨应该可以工作。

    不过、AVSS 和 AVDD 之和似乎应保持在36V 以下、因此36V 电压轨将限制为34V、AVSS 为-2V (例如)。 我假设36V 是4-20 mA 电流环路的最大容差?

    我推荐使用 LM27761、该器件的最大额定输出电压为-1.5V。 如果您的系统中有稳定的正电压(基准电压)、则可以将电压偏置到 VFB 引脚以实现-0.5V 的输出电压。 这与图1中使用的技术相同: www.ti.com/.../slva251.pdf