This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:BQ24171 N-FET 和 P-FET

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171, CSD25402Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672730/bq24171-bq24171-n-fet-and-p-fet

器件型号:BQ24171
主题中讨论的其他器件: CSD25402Q3A

在 BQ24171 EVM 中  、P-FET CSD25401Q3已停产。

此设计是否有新更新的 BOM 或推荐器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3节锂离子电池
    15V 直流输入
    充电电流为1A、总共电流为3A
    电池充电12.6V 至13.5V

    SON3x3、我认为可行、并为我提供了一些余量:

    N-FET:

    CSD17578Q3A

    P-FET:

    CSD25402Q3A

    我的成绩是否正确?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CSD25402Q3A 是指以下螺纹的替换器件。 e2e.ti.com/.../548751
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有适用于 BQ24171的电子表格计算器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唯一的问题是我不确定不同的 V_ISET 值。
    如果我需要 I_CHARGE = 1A、我是否可以将 R_SR 保持在0.01 Ω 或转至0.04 Ω?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在电子表格 bqswitcherII 计算工具_1V2中
    原理图排印错误:缺少 R1
    计算:原理图中的 R5A 在哪里?

    我需要 DPM 电流限制为3A、I CHARGE =1A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khoi、

    您只需遵循数据表上的公式即可。

    ISET:ICHG= viset/(20 x RSR)
    ACSET:IDPM = VACSET/(20 x RAC)

    RSR 和 RAC 可以是任意值、默认值为0.01欧姆、但如果您希望以牺牲效率为代价获得更高的精度、也可以使用0.02欧姆或0.04欧姆。
    VINET 和 VACSET 是根据这些引脚上的电阻分压器选择的、并将 VREF 用作基准电压。

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。

    当您说精度更高时、这是否属于 I_CHARGE 和 I_TERMINATE?

    我不太关心 I 充电精度、但系统负载 RAC 我喜欢它尽可能低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 I_charge、I_term 和 I_indpm 方面可以获得更高的精度。 对于 RAC、我建议使用0.01欧姆电阻器以实现最低电阻值。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在引脚说明中、据说 STAT 为开漏、上拉10K 至电源轨、是 AVCC 吗?

    内部电路图未显示此上拉电阻。
    我需要使用原理图所示的3.3V VREF 驱动 LED、并将其用作3.3V 处理器 I/O 引脚的输入指示。
    我向 VREF 添加了10K 上拉电阻、因此我可以将其用于 CPU 3.3V 输入。
    是这样吗?