This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 特性请求:PWM 位深度&放大器;产品表中的 PWM 时钟速度滤波器选项

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701928/feature-request-pwm-bit-depth-pwm-clock-speed-filter-options-in-products-table

大家好、TI 团队、

我对 LED 驱动器产品表/滤波器有一个想法/功能请求:
电源管理/LED-DRIVER/标牌 大型显示屏/产品
就我目前所发现的、滤除 PWM 位深度和 PWM 时钟速度并不容易。
因为这是-我认为-更相关的参数、我希望将它们作为滤波器选项。
您能否将此请求转发给合适的人员? 或者、我是否可以通过其他方式请求此操作?

期待阅读您对此的看法。

阳光明媚的问候
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Stepan、

    很抱歉您现在遇到的问题。

    我们有什么能为您提供帮助的吗?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    只需在晶石中实施额外的滤波器? ;-)
    它只是一个功能-请求;-)
    您可以告诉我这是不是询问类似问题的正确方式...

    我已经开始制作自己的表格、为自己添加相关信息...
    虽然乏味、但知道我还可以。
    如果有人发现它有用-请查看[本文档](s-light.gitHub.io/.../pov_leddriver.html
    那么、这里是我的当前版本:

    部件 数据速率 PWM 速率 通道 分辨率 通道电流 振荡器 封装 注释 星号 Mouser
    APA102 ~20MHz 20kHz 3. 8位 18mA 内部 定制 没有实际的数据表值 * €μ A
    TLC5971 20MHz 10MHz/20MHz 12. 16位 60mA 内部 /外部 HTSSOP/QFN 可用库 ** €μ A
    TLC5930 20MHz 10MHz/20MHz 12. 10位 30mA 内部 /外部 HTSSOP   *** €μ A
    TLC5943 30MHz 33MHz 16. 16位 50mA 外部 GS 时钟 HTSSOP schnick-schnack-systems €μ A
    TLC5947 15MHz 4MHz 24 12位 30mA 内部 HTSSOP   - €μ A
    TLC5949 33MHz 33MHz 16. 12位 45mA 外部 GS 时钟 HTSSOP   €μ A
    TLC5951 33MHz 33MHz 24 8/10/12位 40mA 外部 GS 时钟 HTSSOP   ***** €μ A
    TLC5955 25MHz 33MHz 48 16位 30mA 外部 GS 时钟 HTSSOP-56/QFN-56 CC 设置内部 €μ A
    TLC5957 33MHz 33MHz 48 9-16位 25mA 外部 GS 时钟 QFN-56   €μ A
    TLC5958 25MHz 33MHz 48 16位 25mA 外部 GS 时钟 QFN-56 32路多路复用/48K GS 存储器 - €μ A
    TLC59581 25MHz 33MHz 48 16位 25mA 外部 GS 时钟 QFN-56 32路多路复用/48K GS 存储器 - €μ A
    TLC59582 25MHz 33MHz 48 16位 25mA 外部 GS 时钟 QFN-56 16路多路复用/48K GS 存储器 - €μ A

    我想、如果我回到驱动程序的问题、我会进一步扩展这个问题... (这需要几周时间)

    阳光明媚的问候
    Stefan