This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:热敏电阻值来自数据表表、而不是 Steinhart-Hart 方程

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684961/bq25601-thermistor-values-are-from-the-datasheet-table-not-the-steinhart-hart-equation

器件型号:BQ25601

BQ25601等多个电源路径器件数据表推荐 了103AT-2热敏电阻。

在 规格下的103AT-2热敏电阻数据表中,注意*2:

B 值:由25°C 和85°C 时的额定零功率电阻确定。

我写了一个电子表格来进行数学计算、插入了25°C 和85°C、它们是正确的。

如果我将输入更改为0C 和45C、我得到 RTH (COLD)= 28704.2903897308欧姆

、RTH (热)= 4846.86742722154欧姆

而表格中的 RTH (冷)= 2748欧姆、 RTH (热)= 4911欧姆。

按表而不是公式-它只是一个近似值。

此外、与其他产品一样、BQ25601数据表未说明可接受的热敏电阻值- 100K NTC 热敏电阻是否可以使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用100K NTC 电阻器。 该公式可为您提供准确的结果。