This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2940-N:LM2940存在一些问题。

Guru**** 2556300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684458/lm2940-n-lm2940-has-some-problem

器件型号:LM2940-N
主题中讨论的其他器件:LM2990

您好,亲爱的

我在 设计中选择了芯片 LM2940IMPX-5.0、要求如下所示:

输入电压为±8.4V,、输出电压为±5V。  当开关接通时、电路 工作正常。

我的设计如图所示:

但是、问题出在以下方面:

1.将交换机1和交换机2连接在一起,并 将交换机3和交换机4连接在一起。 输出是正确的。

2.break 开关1和开关2、将开关3和开关4保持在一起、然后将开关1和开关2连接在一起、+5的输出错误、输出大约为0.9V。

3.break 开关3和开关4、将 开关1和开关2保持在一起、然后 将开关3和开关4连接在一起、±5V 的输出正常。

结论:LM2940芯片有一些问题、您能在步骤2中告诉我、为什么5V 输出错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    看起来像闩锁:当您将负载连接到稳压器、该稳压器从 LM2940的输出端消耗电流至 LM2990的输出端、例如 OPAMP、然后关闭 LM2940时、 然后电流继续流动、并使 LM2940的输出电压降至发生闩锁的水平。 再次增大 LM2940的输入电压会使输出在非标称输出电压下挂起。

    保护输出免受反向电压影响的二极管会有所帮助。 将保护二极管的阴极连接到 LM2940的输出引脚、将阳极连接到 GND。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,亲爱的
    我知道你这么少的解释,我尝试了像你在图片中所说的那样的马戏团。 如果我们不添加二贝、 则输出为-0.9V、添加二贝、 输出为-0.7V。 但是、它没有使用。 此外、请告诉我应该选择?Ω 的二极管 、或者您可以 帮助我 选择另一个芯片、如 LM2940吗?
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    为此、我们采用1A 甚至3A 肖特基二极管。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai
    您能详细介绍一下肖特基多贝系列吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    对于1A 稳压器、我通常将30BQ040用作闩锁保护二极管。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    Kai 的建议是否有效? 您是否能够防止 LM2940的输出变为负值、以便稳压器可以在输入端施加电压时启动?