请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 大家好、TI 团队、
我使用的是具有 SDI INR18650-35E 电池的电池组。 bq78350-R1由应用持续发送至关断模式。 因此、如果 bq78350-R1再次唤醒、则最大误差将为100%、SOC 估算值由 ChemID 的 OCV_Data 计算得出。
我在这里看到了两个用于电池的化学 ID (2162、2123)、因此我使用监测参数计算器(CPCCHEM)来选择合适的化学 ID、但在我的报告中、有11个不同的化学 ID 列表、没有两个被命名为 INR18650-35E。
应使用什么 ChemID?
我还附上了报告和数据 logging.e2e.ti.com/.../chemid35E.zipe2e.ti.com/.../chemid35E_2D00_report.zip