This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:平衡菊花链板中的电池

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697802/bq76pl455evm-balancing-cells-in-daisy-chained-boards

器件型号:BQ76PL455EVM
主题中讨论的其他器件:EMB1428Q

您好!  

当多个电路板以菊花链形式连接在一起时、如何优先考虑电池平衡。 是否所有电路板一次采样、然后同时平衡各自的电池? 或者、在转至链中的下一个板之前、它是否平衡了一个板上的堆叠?   

谢谢、

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    pl455具有“broadcast”命令,这意味着所有设备都可以同时执行命令,从而减少任何传播延迟。 在平衡方面、该算法完全由 MCU 驱动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您知道电路板之间的延迟长度吗?

    谢谢、

    Alexander Hernandez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    这通常应小于60ns 或 IC 从 COMML 到 COMMH 的传播延迟(因此通过 IC)。 从 COMMH 到 COMML (通过电缆)将取决于您的电缆、电容等 它应该几乎是瞬时的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    请注意、单个开关矩阵中电池之间电荷转移的延迟是多少。 另外、单独开关矩阵中电池的电荷传输延迟是多少? 这是以 EMB1428Q 为基准的。

    谢谢、

    亚历山大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    电荷转移计算将非常困难。 如果 参考栅极驱动器部分(将成为主要因素)因子、通常为接地参考驱动器

    良好的一阶近似值为 T (SLEW)= Qgd / I (DRIVE)。  许多~1A (支持瞬时电流)驱动器都能正常工作。