This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:器件 PTLV75528PDBVR 缺少 IC 标记代码

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673797/tlv755p-ic-marking-code-missing-for-device-ptlv75528pdbvr

器件型号:TLV755P

请为 IC  器件型号 PTLV75528PDBVR 提供 IC 标记代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aswath:

    PTLV75528PDBVR 还没有标记代码、因为它是一款仅用于原型设计和评估器件的预量产器件。 器件完全发布到 Web 后、将包括标记代码。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    由于通用数据表 TLV755P 规定该产品可提供0.6 - 5伏的固定输出电压范围。

    我获得了 PTLV75528PDBVR 样片、该器件具有2.8V 的固定输出电压。请查找随附的图像作为参考。

    根据 OUT 测试设置和电路图、我们将获得2.6V 的最大输出

    当输入电压高于4.5伏时、IC 加热过多。

    请找到测试电路和记录的读数。

    正在等待您的回复。

    此致、

    Abhishek / Aswath

    e2e.ti.com/.../READING.xlsxe2e.ti.com/.../4452.CIRCUIT-DIAGRAM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhishek / Aswath:

    当输入电压达到4.5V 时、LDO 可能会根据负载电流进入热关断状态。

    根据您发送的表格、看起来可能存在测量问题。 万用表上似乎存在较大的电压降、这是否会导致输出电压测量不正确? 测量输出电流和电压与使用输出电压和负载电阻器计算出的电流之间似乎也存在差异。 根据负载电流的不同、LDO 似乎具有2.5或2.6的恒定输出、直到输入下降到足以使 LDO 处于压降状态的水平。 这表明 LDO 实际上正在调节输出电压。 您是否能够提供示波器截图来显示在 LDO 引脚上测量的输入电压、输出电压和输出电流? 这对于调试非常有用。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我已附加示波器快照、其中空载和带载(10 Ω、5W)电流为240mA。

    图例:1-输出

    2-输入

    image1 -空载

    Image2-加载

    我不会在整个负载上获得2.8伏的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhishek / Aswath:

    进行第二次测量时、是否仍然连接万用表? 当您将负载调节至250mA 时、电压下降大约15mV 是正常现象、但200mV 看起来确实很高。 您是否在 EVM 上测试 LDO? 您可以使用通用 EVM 评估 LDO www.ti.com/.../MULTIPKGLDOEVM-823

    我还将订购样片、看看我是否能获得类似的结果。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您仔细研究这个问题。

    否、我在获取 DSO 读数时未连接任何万用表。

    是的、这是我们的问题、我看到 LDO 下降了几 mV、但这个是成毛的。

    我们为此设计了自己的电路板。 现在、我们不能有任何 EVM。

    我感谢你为解决这一问题所作的努力。

    谢谢、此致

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    对于 PTLV75528PDBV 的2.8V 版本、我应该在今天晚些时候或明天获取器件、我测试了我在这里拥有的2.5V 版本器件、但其显示的行为与您显示的行为不同。 对于500mA 负载、由于负载调节、我只看到40mV 的压降。 在我等待这些部件送达时、您能给我发送测试设置的图片吗?

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    我得到2.8V、这是由于测量误差、
    测量是由于寄生元件引起的。
    非常感谢您的全程帮助。
    此致、
    Abhishek
    +91 78480 43044