This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2575:未稳压直流输入端的峰峰值纹波电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2575, LM2595, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685047/lm2575-the-peak-to-peak-ripple-voltage-on-unregulated-dc-input

器件型号:LM2575
主题中讨论的其他器件: LM2595LM317

你好!

我为您学习 LM2575和其他直流产品的数据表、如 lm317、LM2595、LM7805等

在所有这些数据表中、сircuit Ω 输入电压以"非稳压直流输入"的方式呈现。

我的问题:   对于 LM2575 或其他您的直流转换器、未稳压直流输入端的峰峰值纹波电压必须是多少。

您是否对输入纹波有一些规则或标准? Max、Min、推荐?  

我使用24AC 或12AC、并在二极管电桥后选择正确的电容器。

此交流/直流转换器将为 MSP430供电。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我不认为输入的非稳压纹波有一个规范。 这一切取决于转换器线路抑制能力、以抑制输入纹波、从而使其不会出现在输出中。 我会说大约5%标称值可用作经验法则

    谢谢
    -Arief