This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:驱动 DSG &放大器的电荷泵的频率;CHG 引脚

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683605/bq20z655-r1-frequency-of-charge-pump-which-drives-dsg-chg-pins

器件型号:BQ20Z655-R1

您好!

驱动 DSG 和 CHG 引脚的电荷泵的频率是多少?

有问题的器件:  BQ20Z655-R1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    您将电荷泵频率用于什么用途?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有什么模糊之处。

    我们的其中一款产品存在无意中激活放电 FET 的噪声问题。

    我们正在尝试消除在栅极驱动器上观察到的噪声源。

    我们知道的大多数噪声都是电池外部的、但在栅极驱动器上观察到一个反相锯齿、我只是想确认频率、以便我可以确认该波形来自电荷泵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    很抱歉、我们没有透露这一点。 但是、如果您发布屏幕截图、我们可以确认它是否不是电荷泵。