This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:BMS 配置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700434/bq76200-bms-configuration

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件: TIDA-00792

尊敬的 Enginner

电池。 电池组容量为48V 64A。 或48V 128A。(14节电池)

我们将使用 bq76pl455有源反向 和 bq76200来实现 BMS。

参考 TIDA-00792和 EM1402中的 bq76200电路是否可以实现此目的?

如果可能、应考虑什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:
    是的、这应该是可能的、当然、它在 TI 设计中不是作为示例提供的、但有一些器件。
    bq76PL455将为您的 MCU 提供电压测量、以便做出电池组控制决策。
    bq76200可提供 FET 的高侧开关控制、信令将来自您的 MCU 或逻辑。  您可能会考虑 bq76200的开关速度、因为内部电阻保持固定、您可以使用多个 FET 来处理高电流。 适当调整 CVDDCP 电容器的大小、并选择 FET 和热管理以实现合适的开关。
    EMB 芯片组的实现方式与 EM1402非常相似、但由于有14节电池、因此实施起来稍微简单一些。 另请参见 EM1401、其中显示了一个平衡到电池组电压而不是外部电源的示例、许多器件不可用、但这个想法可能会有所帮助。
    bq76PL455不测量电流、如果需要、您将需要一个电路来测量电流。 如果需要非常快速的控制、则可能需要比较器来为驱动器实现逻辑、或者如果计时合适、也可能需要通过 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    我还有其他问题。
    在主动电池平衡放电模式下、12V 至外部电源的电压将变为24V。
    无外部负载、无故障信号出现。

    原因是什么?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    这个问题似乎与这个问题无关,因此它可能被误导。 它看起来像是一个 EMB1402问题。
    如果缺少外部源/负载、电压将上升。 如果部件正确切换、我不会遇到故障、但我不是这些部件的专家。 外部源/负载应具有低阻抗、如果它是高阻抗(缺失)、则平衡功能将无法正常工作。
    如果这不起作用、请在标题中引用相关 IC 的情况下再次发帖、以便将该帖子定向给知识渊博的人员。