This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:LM5017作为反相降压/升压转换器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684978/lm5017-lm5017-as-inverting-buck-boost

器件型号:LM5017

您好!


我对用作反相降压/升压以获得负电源的 LM5017有疑问。 它是在应用程序的博客中编写的、如下所示:

e2e.ti.com/.../lm5017-based-inverting-buck-boost-enables-negative-supply

降压/升压转换开始转换的输入电压是多少? 在-10V VOUT (作为反相升压)启动为 OFF 时、VIN 是否上拉 R7上以拉 UVLO 足够使能反相升压? 当我使用该电路时、VOUT 似乎在高于接地大约0.5V 时开始。 我能否调节 R7以使反相升压在10V 之前打开? 我希望当输入电压大约为4.5V 时、我可以使其打开。


吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以相应地调整 R7、使其在10V 之前开启。