This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE TS1引脚问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702723/afe-ts1-pin-question

主题中讨论的其他器件:BQ76930

在 bq76930数据表中、7.4.2运输模式
从运输模式唤醒至正常模式需要将 TS1引脚拉至大于
VBOOT、用于触发器件启动序列。

我的问题是
当 AFE 已经启动并正常工作时、
此时、TS1引脚保持高电平(大于 VBOOT)?
是否再次拉 TS1引脚? AFE 是否会再次启动或忽略它? 还是执行其他操作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    这个问题是否与以下问题相同?

    e2e.ti.com/.../702718

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    如果提供引导的电路在引导后再次开启、则器件不会再次引导或复位。 如果将 bq76930设置为测量热敏电阻的温度、则向 TS1引脚添加电压将改变电压和视在温度。 如果自举电路将电压总和到节点上以提高电压、则由于设计使用 NTC 热敏电阻、因此看起来会更冷。 类似地、如果电路加载 TS1引脚、则温度看起来会更高。
    来自 MCU 且始终开启的信号是引导 bq76930的好方法。 可以使用二极管、以便引导信号在引导后不会加载 TS1引脚。 您可能会在产品文件夹中看到引导开关替代方案注释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果提供引导的电路在引导后再次开启、则器件不会再次引导或复位。
    =>您是说在正常模式下,TS1引脚高电平还是低电平不会影响 AFE (再次引导还是重置)? AFE 在正常模式下忽略 TS1引脚?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    是的、一旦器件从运输模式引导、它将忽略任何进一步的引导信号。 如果启用了 TS1引脚、它将使用该引脚进行温度测量。 TS1不会导致从正常模式或复位重新引导。