This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:高频高电流(6A) DDR 终端器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685003/tps51116-high-frequency-high-current-6a-ddr-terminator

器件型号:TPS51116
主题中讨论的其他器件:TDA2TPS53317

我们在双通道配置中选择 DDR 终端器。 预期电流消耗- 6A (有储备)。
由于存在限制、我们希望获得小型、高效的解决方案。
所有 TI 解决方案都具有低开关频率(~600kHz)。 同时 、线性器件的 LTC3617 能够以更高的工作频率提供相同的输出电流、从而大幅减小解决方案尺寸。

我们希望在此应用中使用 TI DDR 终端器,因为主 SoC 是 TDA2。
我们应该使用什么? 或者我们的解决方案与线性解决方案相比有哪些优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、如果您只在寻找 VTT 解决方案、TPS53317是您的不二之选。 它可以支持1MHz 开关、具有6A 电流能力。

    此致、

    Weidong