This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751EVM-546:TPS24751EVM-546引脚5和27未连接

Guru**** 2635155 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684895/tps24751evm-546-tps24751evm-546-pins-5-and-27-not-connected

器件型号:TPS24751EVM-546
主题中讨论的其他器件:TPS24751

您好!

在 TPS24751的 EVM 上、漏极引脚5和27未连接。 这是为什么? 数据表上的示例布局显示了它们已连接。 请提供建议。

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    为了改进、建议也连接引脚5和27、与数据表中的布局示例类似。 虽然我们可能看不到显著的改进、但大多数电流将由漏极焊盘和漏极引脚14-18共享。 这可能是工程师在 EVM 上保持打开的原因。

    此致、
    Rakesh