This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200EVM-02:采用5MHz 的 LMG5200EVM-02 GaN 半桥功率级 EVM

Guru**** 2615905 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200EVM-02, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674913/lmg5200evm-02-lmg5200evm-02-gan-half-bridge-power-stage-evm-in-5mhz

器件型号:LMG5200EVM-02
主题中讨论的其他器件: LMG5200

尊敬的师父:

我使用 LMG5200EVM-02验证5MHz、但波形变得非常奇怪、效率降至84%(原件 超过92%)。

DUT 对于我需要验证不同的电感器、测试电路将会与之类似。

5MHz 波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Helli William、

    感谢您对 LMG5200的提问和关注。 在什么条件下、您获得了92%? 添加探头后、效率是否下降到84%? 您的输入/输出电压和功率级别是多少? LMG5200 EVM 的效率取决于其电压、功率级别和电感器。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、William、
    正如 Lixing 提到的- 92%的条件是什么、当效率达到84%时、电路中有何不同? 电感器是否不同? 开关发生后、开关节点上会出现较大的振铃。 您还可以在电感器波形上看到振铃电流。 这主要是由于开关节点上的寄生电容造成的。 我建议您检查电感器的寄生电容。
    此致、
    Serkan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serka:

    实际上、我已经更改了电感器、我认为这可能是电感器的问题><

    我会再试一次。

    谢谢