This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ40Z60:在记录 COV 故障之前过充

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682908/webench-tools-bq40z60-overcharging-until-cov-fault-is-logged

器件型号:BQ40Z60

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在 COV 标志被置位前、我遇到了芯片在4S 配置中以满电流为电池充电的问题。  正在阅读应用报告 slua750/pdf、我似乎应该设置一些寄存器值来补偿这种情况。  我当前的值为 r1=332k、r2=26.1k、但当我按照应用报告中的方法使用这些值时、我最终得到的步进值大于256。

寻求一些帮助、以正确设置我已连接(附加)的寄存器值、从而使电池组达到恒定电压与对电池过度充电之间的关系。

e2e.ti.com/.../4_2D00_21_2D00_18.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已为您的问题指派了 BMS 专家。
    此致、
    伯利恒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您每节电池的最大充电电压是多少? 请使用此选项执行计算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在计算中使用了4.2V、但数字仍然不正确、我很难在基准中应用该示例。

    这是我目前为止在 R1=332K、R2=26.1K 时得到的结果:   

    最大输出电压= 1220mV×(1 + R1 / R2)  = 1220 x (1 + 332/26.1)= 16738mV

    电池配置:4S

    所需充电电压:16800mV (每节电池4200mV)

    最小输出电压= 610mV×(1 + R1 / R2)= 610 x (1 + 332/26.1)= 8369mV

    电压分辨率=(610mV×(1 + R1 / R2))/256。 =(610 x (1 + 332/26.1))/256 = 32.69mV、  假设寄存器条目的电压分辨率为32以保守值表示。

    充电电压=最小输出电压+电压分辨率×电压寄存器  

    16800 = 8369 + 32 x 电压寄存器

    电压寄存器=(16800 - 8369)/ 32   

    电压寄存器= 263

    根据 slua04C 第4.15.3节的规定、该寄存器的最大值为255。

    从这一点开始、我不清楚我应该更改或减小哪些值、因此充电器会获得我要查找的充电电压、因为上面的计算得到的寄存器值(步长值)高于255。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在进行计算、我将在星期一返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用随附的文件。 您的参数位于 yellow.e2e.ti.com/.../40z60-v-reg-calculations.xlsx 中