This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:立即关断 LM3481

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695480/lm3481-immediate-shutdown-of-lm3481

器件型号:LM3481

您好!  

我正在使用 LM3481构建超宽反激式转换器。

我的问题是如何立即关断 PWM 开关。

最初、如果故障检测电路发现问题、我想使用 LM3481的 FA/SYNC/SD 引脚6来关断 PWM IC。 我能否使用图中所示的原理图来实现这一点? 有哪些影响?

我的设计的引脚6上没有外部频率同步。 我只需使用215千欧电阻器即可获得100kHz 的 PWM。 与频率调节模式一样、不是外部频率同步模式。

我在 https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/t/51436上找到了一个示波器波形

问题1:这是否是在频率调节模式下立即关断 LM3481的良好波形示例?  由于在无 PWM 后 LC 谐振、SW 节点电压反弹回高电平。 是这样吗?

这篇文章说: 下面是  SD 引脚被拉至高电平(绿色波形)时 LM3481的捕捉图。 请注意、开关节点会立即停止脉冲(蓝色波形)、因为设置时钟频率的内部电路会看到超出其范围的高电压、因此时钟会停止运行。 这是一个运行内部时钟生成的部件、与信号不同步、但结果应该相似。
如果输出端没有负载、输出电压在10us 内可能不会下降太多、但如果有负载、则可能会在输出端造成欠压情况。 在这种情况下、当 MCU 重新配置 SYNC 信号时、我们需要确保器件能够在间隔期间保持开关。

问题2:这是通过将 COMP 引脚拉至低电平来关断 PWM IC 的另一种方法吗?  

参考文献: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3845.pdf

问题3:这是通过下拉 UVLO 引脚来关断 PWM IC 的好方法吗? 它看起来比 COMP 引脚和关断引脚更加直接。

功能方框图中选择。

谢谢

请告诉我。

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在设计中考虑使用 LM3481。 您在以下问题的答案:
    (A1)这是 SD 引脚的正常关断波形。
    (A2)否、不建议将其用于 LM3481。 请参阅数据表 EC 表、在 VAO 下、COMP 电压有一个下限、这意味着内部低电平钳位、从而将引脚电压保持在该电平以上。 从外部下拉 COMP 将导致与钳位发生冲突、并可能导致损坏。
    (A3)是 UVLO 可用于关断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你