This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2060A:不考虑 LED 的按钮

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2060A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698261/bq2060a-no-consideration-of-the-push-button-for-led

器件型号:BQ2060A

您好!  

我们收到了客户关于 BQ2060a 电路的退货: 按下按钮后没有激活 LED。

LED 和按钮兼容。 此外、/dips 引脚的电压会在按下后下降。

注:电压/电流/温度校准符合要求。

然而、在一个初始化命令之后、显示功能再次运行。 但 电压/电流/校准 不兼容。

它看起来像是应用程序的错误。 您是否遇到过此类问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题将在接下来的几天由我回答、请耐心等待我回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否可以查看 EEPROM 文件的所有差异并将此包与良好包之间的任何差异进行比较?
    从我所能说的,我们至少最近没有看到这种问题。 但是、我无法查看完整的历史记录、因为这是一款非常旧的器件。
    器件损坏也可能导致此类行为。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我了解历史。

    我检查了 EEPROM。 只有制造数据和校准寄存器 的值发生了变化。

    您会发现随附的文件和我的备注中存在更改。

    但有一点很棒:字符寄存器。 在文件字符[5..10]= FF 上。  而通过软件的视觉: 寄存器为零。

    e2e.ti.com/.../EEPROM-with-comment-SAFT.TXT