This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:如何提高 SCH 的效率

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674435/tps61175-how-to-improve-the-efficient-of-the-sch

器件型号:TPS61175

现在效率约为5V 输入电压、12V 输出电压、300mA = 65%。目标为75%,如何改善?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 TPS61175 EVM 板对其进行测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无 EVM。如何提高上述 SCH 的效率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我您的 Vin、Vo、最大 IO。

    请与我分享 PCB 布局。  如果有多层、我需要对所有层进行欺骗。

    请告诉我您如何测量效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 PCB 和 sch;

    Vin=5V,Vout=12V,Iout=300mA,已测试,eff =(12V*300mA)/(__LW_AT__5V*Iin)的电流

    e2e.ti.com/.../_47538B533575EF8D_.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局太差。 低效率 是由糟糕的布局导致的。
    1、5V 至电感器的输入线既细又长。
    2. SW 线应更短。
    输出线又细又长。
    4.您应更改输出电容器的方向、使输出电容器的 GND mof 和 TPS61175的 GND 直接连接在一起。  或者 GND 上的损耗更大。
    有关布局指南、请参阅 TPS61175 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。