This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27212A-Q1:栅极驱动器的高输出不工作

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27212A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703109/ucc27212a-q1-high-output-of-gate-driver-not-working

器件型号:UCC27212A-Q1

大家好、我目前正在使用 UCC27212A-Q1栅极驱动器实现降压转换器。  我的 PCB 周六工作正常、但昨天我再次测试时、它短路了。 调试后、我意识到栅极驱动器的高输出不显示数字脉冲。 我已经更换过栅极驱动器和自举电容器五次、但这不能解决问题。 我甚至尝试从零开始在新的 PCB 上进行设计。 我已移除 MOSFET 以进行调试、因此我的电路中唯一剩余的组件如下图所示:  

以下是一些附加信息:

-输入电压来自12V 稳压器

- PWM 的最大值为5V、最小值为0V。 开关频率为200kHz。  

-有一个0欧姆电阻器连接信号和电源接地。

-当我探测 LO 引脚时、我看到 PWM 具有0至~12V 的电压、与 LI 输入相匹配。  

- HO 引脚显示的恒定电压为~8.3V、这与 HS 输出相同。 我已经用欧姆计测量了这两个引脚、并确保它们未短接。

- HB 引脚显示的电压为~11.3V、因此 HB 和 HS 引脚的差值为3V、不是我预期的 VDD 电源(12V)。

散热焊盘位于接地的 PCB 焊盘上、但我不确定它是否物理连接/焊接(我很难在 IC 下方手动焊接)。  

栅极驱动器以前工作过、因此这不是我的电路问题。 我不知道为什么它突然停止工作。 非常感谢您的任何建议或帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Angela:

    感谢您关注 UCC27212A-Q1。 为了给自举电容器充电、需要连接和开关高侧和低侧 MOSFET、因为自举电容器的接地路径通过低侧 FET。 如果未连接此引脚、则没有接地路径、自举电容器不会充电。 当 HB-HS 电压低于数据表的 UVLO 阈值时、HO 输出将不会打开。 请在调试时保持 MOSFET 连接、并在开关时测量 HB-HS 电压、以查看电压是否足够高。

    此致、
    将要执行的操作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    噢、明天我会给它一个镜头、让你知道它是怎么发生的。 就在昨天、即使在我更换 MOSFET 之后、电路仍然短路、并且高 MOSFET 的 V_DS 也最终短路、因此我决定将其排除以简化调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我今天早上尝试了它,它工作正常。 非常感谢您的帮助!