This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:推荐使用 DCDC 降压/升压芯片、例如 TPS61099

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674912/tps61099-dcdc-buck-boost-chip-recommend-such-as-tps61099

器件型号:TPS61099

您好!

1)我的项目应用、NB_IOT 燃气表

2)电源轨:干电池的 DC6V 输出、通过 LDO 输出的5V、以及用于 NB 模块的直流/直流输出3.6V 电源。

3)另一个电源轨:来自锂电池的 DC3.6V、通过用于 NB 模块的直流/直流输出3.6V 电源。 电池电压将下降、因此需要对其进行升压。

请帮助我检查 TPS61099是否可以满足请求?

它们需要在同一 PCB 上满足升压和降压要求。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定方框图。 您是否需要降压转换器和升压转换器、这意味着输出中的或电路、或者意味着输入中的或电路的降压/升压转换器? 如果是第一个、则可以将 TPS610995用于升压电路。