This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512HV:EMI 测试失败

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703358/tps92512hv-emi-testing-failed

器件型号:TPS92512HV

你(们)好  

TPS92512HV 现在未通过 EMI 测试、  CISPR25 3类 CE 在30MHz 后失败、

您能否帮助检查是否有任何改进 EMI 性能的方案?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../_2B00_27V.pdfe2e.ti.com/.../_2D00_27V.pdfe2e.ti.com/.../_2D00_27V-Remove-snubber.pdfe2e.ti.com/.../_2B00_13.5V.pdfe2e.ti.com/.../_2D00_13.5V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) 在输出端尝试不同的共模扼流圈、确保自谐振高于 EMI 测试频率。

    2) 2) 您的系统中是否有以大约4MHz 的频率运行的内容?  微控制器还是振荡器?

    3) 3)布局很重要。  EMI 问题可能难以解决、需要耐心和时间才能尝试解决。  首先、我要尝试在输出线上对共模滤波器进行大幅扣合。  如果它使您知道它是共模。  也可以在输入端尝试此操作。  您必须确保 SNAP 打开共模将在相关频率下提供大量阻抗。

    它确实需要大量测试不同的东西、首先尝试确定噪声来自何处。

    此致、