This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980EVM-883:如何更改 OCC 和 OCD 设置?

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683625/bq2980evm-883-how-to-change-occ-and-ocd-setting

器件型号:BQ2980EVM-883

您好!

在 BQ2980EVM 中、OCC 和 OCD 在出厂时分别设置为-8A 和+8A。

我的问题是:

问题1. 如何将 OCC 和 OCD 设置更改为6A?

此致

Swaroop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swaroop、

    您的终端设备是什么? 卷是多少?