This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:强脉冲放电和 Ra 更新

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700830/bq40z50-r1-higly-pulsed-discharges-and-ra-update

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

当电池处于应用 的放电电电流脉冲突发之间(但不是在应用期间)的静止状态(不一定设置标志[REST])时、我们会遇到 RSOC 偶尔跳转的情况。 RSOC 在休息后/休息期间(>5h)可增加和下降高达30%。 有什么建议为什么?

已在 其他线程中看到有关 GPCRA0的信息。 这与" REST " RSOC 跳转相关还是与我们的 MaxError 问题或其他问题相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    放松期间、RSOC 可能跳转的原因有很多。 通常、监测计将进行开路电压测量、这可以纠正 RemCap 和 FCC 中的任何误差、但监测计还可以在确定温度变化时纠正这些误差。
    如果您能够发布显示此问题的 bqStudio 日志以及您的 gg 文件、我们将能够检查正在发生的情况。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我们的验证过程中、查看 RSOC 中的大阶跃是否由于静止时的 OCV 调整而消失、是否存在要检测到的静止的上限。 今天我们使用6小时、但希望尽量缩短此时间段。
    感谢所有帮助。