This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:固定或可变 VDD?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683626/bq2980-fixed-or-variable-vdd

器件型号:BQ2980

您好!

在 bq2980的数据表中、电源电压 VDD 范围被称为最小值=1.5V 至最大值=5.5V。

问题1. 由于从电池获取 VDD、电池的变化电压是否会对 IC bq2980的性能产生任何影响?

此致

Swaroop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swaroop、

    电荷泵将以较低的升压电压运行。 但是、VDD 电源轨将保持在高于 Vmin 的电压上。