This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:健康状况

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO, EV2400, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681570/bq34110-state-of-health

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400GPCCEDV

您好!

我已经使用 EV2300模块设置了 bq34110。 我已经下载了 bqStudio 并成功进行了设置、以便我们能够成功地与 bq34110芯片进行通信。 我的目标是能够计算电池(6节镍氢7.5V 电池模块)的运行状况。 完成这一任务的过程是什么? 这些手册不清楚如何做到这一点。  

提前感谢您的帮助、  

Phocas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phocas、
    感谢您关注 bq34110。

    为了帮助我们为您提供帮助、您能否填写以下信息?

    EVM:
    -您在 J5和 J2上的跳线设置在哪里?
    - J5:短接引脚____和____以及引脚____和____
    - J2:短接引脚____和____


    电池单元信息:
    化学:镍氢电池
    -最大电压:_________ 五
    -标称电压:_________ 五
    -容量:______ 毫安时

    电池组/应用信息:
    -配置:__S__P
    -最大负载:_________________ mA
    -额定负载:_________________ mA
    正常工作温度:_________ 摄氏度
    -工作温度范围:_________ degC 至______ 摄氏度
    -外部热敏电阻组件:是/否
    -电池组侧或系统侧电量监测计:电池组/系统

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    EVM:

    我们开发了自己的板来替代 EVM。

    电池单元信息:
    化学:镍氢电池
    -最大电压:1.35V
    -标称电压:1.2V
    -容量:6500 mAh

    电池组/应用信息:
    -配置:串行
    -最大负载:2000mA
    -额定负载:800mA
    正常工作温度:23摄氏度
    工作温度范围:23摄氏度至54.4摄氏度
    -外部热敏电阻包装:Y  
    -电池组侧或系统侧电量监测计:电池组

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在使用第二代丰田 Prius 电池模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phocas、

    在生产过程中使用 DFFS 文件对器件进行编程之前、需要完成以下一般步骤以及一些详细的子步骤。  ‘步骤将要求工程师在制作主‘Golden Image’SREC (以及 DFFS 输出)之前使用 bqStudio 创建和测试器件的 Image’SREC 文件。  某些步骤似乎是重复的(例如可能的双校准)–这是为了确保这些步骤适用于通用板的大多数使用情况。  这些步骤并非详尽无遗、仅供说明之用。  如果您有任何问题、请告诉我。

     

    1. 设置工具链
      1. 获取 bq34110 EVM
      2. 获取 EV2400
      3. 下载并安装 bqStudio 的最新版本(网站上的 BQSTUDIOTEST)
      4. 下载并安装 bqStudio 的化学更新程序
      5. 实验室设置
        1. 实验室工作台电源(或 Keithley)
        2. 万用表
        3. 电子负载(或 Keithley)
        4. 环境室
    2. 初始 EVM 启动
      1. 连接 EV2400
      2. 通过使用电源施加4.5V 电压、以单节电池(默认设置)的形式为器件供电
      3. 确保跳线设置为小于5V 的工作电压
      4. 启动 bqStudio
    3. 使用 BqStudio 校准电路板
      1. CC 偏移和电路板偏移
        1. 无负载
      2. 电压
        1. 使用万用表测量 BAT-和 BAT+两端的电压
      3. 电流
        1. 如 EVM 用户指南中所示,在 BAT +和 Pack -之间施加1 A 的电子负载
    4. 电池的特性
      1. TI 网站上的 GPCCEDV 工具将用于确定 CEDV 监测计的监测参数。  这将需要使用 bqStudio 创建6个日志、并输出为监测计对数据闪存进行编程所需的值。
      2. 修改数据存储器值以反映用于表征的单元格。  例如、12 V LA 电池(包括6节电池、6s1p)等一系列电池。  要调整的设置包括但不限于:
        1. 闪存更新正常电压
        2. 串联电池节数
        3. 修改所有锂离子默认电池值、以反映铅酸电池的电池值。  器件中的设置为每节电池。
      3. 由于电池(6s1p)所需的电压将大于5V 并且需要修改硬件、请:
        1. 重新配置用于外部分压器操作的数据存储器、包括
          1. 串联值
          2. VEN = 1
        2. 切断 EVM 的电源
        3. 重新配置外部分压器跳线、使其最大工作电压为16V、将跳线配置为大于5V 的工作电压
        4. 使用4.5V 为电路板供电     
        5. 重新启动 bqStudio
        6. 缓慢地将电压增加到电池组电压、例如12V 电池组的电压
        7. 再次执行上述校准步骤3以调整校准新的硬件设置
        8. 确保正确报告电压和电流
      4. 按照 GPCCEDV 工具中的说明收集 GPCCEDV 工具的日志
        1. 日志收集设备设置
          1. 将推荐的热敏电阻连接到电池并连接到 EVM
          2. 将电池连接到 EVM
          3. 将电池+ EVM 置于温度室中
          4. 连接负载和电源
            1. 如果使用 BqStudio 中的 GPC Cycle 工具自动收集6个日志
              1. 按照 EVM 用户指南和 BqStudio 中的说明、将外部继电器与电源和电子负载串联
              2. 将 EV2400引脚连接到继电器
                1. 设置端接电压
                2. 设置 LOAD 引脚
                3. 设置控制引脚
        2. 日志将处于正常负载和最大负载、器件应在3种不同的温度下运行。
      5. 将日志提交到 GPCCEDV 工具
      6. 通过电子邮件从 GPCCEDV 工具接收设置
    5. 对数据闪存进行编程
      1. 使用 bqStudio、EVM 和电源来启动器件
      2. 将数据参数修改为单元格的每单元格值
      3. 根据需要修改仪表设置
      4. 修改电量监测参数以包括 GPCCEDV 工具返回的信息
      5. 导出 SREC 和 GG.CSV 文件
    6. 测试器件功能和监测精度
      1. 复位器件
      2. 确保器件报告的值与 TRM 第2.7.10节所述的值一致
      3. 在测试期间创建日志
      4. 测试后导出 SREC 和 GG.CSV 文件

     ‘“黄金映像”时,应使用10-30个生产板,并对板之间的值取平均值。  从步骤5中取出 SREC, 如果差异很小,‘黄金映像’中可以使用平均校准值,因此在生产过程中无需执行校准。  ‘“黄金映像”时,还要确保重置周期和寿命值。

    有关这些步骤的更多信息、请参阅 EVM 用户指南和 TRM。

    此致、

    Bryan Kahler