This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:TPS27081A 无法正常工作

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27081A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703073/tps27081a-tps27081a-is-not-functional

器件型号:TPS27081A

您好,

我 在其中一个设计中使用 TPS27081A。  

当 ENABLE 为低电平时、I 在引脚6上得不到适当的高电压、偶数

输入(引脚4)。 它是引脚6上的一种振荡性质。 因此、即使使能(引脚5)具有低电压、开关也会导通。

下面是原理图:

这是什么问题。 输出连接到 USB 连接器。 请建议。

此致、

Jenitt Maria Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenitt、

    为了确保我正确理解、您说当引脚5被拉至低电平且引脚1 (VIN)为高电平时、输出电压会振荡。 是这样吗?

    如果是、您能帮助解释以下内容吗?

    VIN 上的电压是多少?

    2、VOUT 电压是多少?振荡范围是多少?

    在这段时间内、引脚6上的电压是多少?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    这种情况如下:
    1、我给4号引脚提供5V 电压。(VIN)
    2.USB_OTG_5V0_EN 为低电平。(开/关)
    我在 USB_OTG_5V0 (VOUT)上获得5V 电压。 它是稳定的。
    Q1_GATE (R1/C1)上的电压并非始终处于高电平、它在0-3 V 范围内变化。

    希望这一点很清楚。
    我们认为、由于 R1/C1上的电压在这两者之间变为低电平、内部 PFET 将导通并开始导通。 是这样吗?
    或者、即使开/关是低电压、我也会看到 VOUT 的原因可能是什么。

    此致、
    Jenitt Maria Francis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenitt、

    在引脚5下拉为低电平时、NMOS 应关闭、PMOS 的栅极应悬空。 奇怪的是、该电压在0V 和3V 之间波动、而不是上拉至5V (VIN)。 这使得 PMOS 保持开启状态、因此电源继续流向输出端。 这对于这个器件是奇数行为、这是因为此部件不应将引脚6下拉至0V-3V。 USB_OTG_5V0_EN 是否下拉至0V 或其他值?

    我要说的是、该开关的输出可能是非零、因为它在器件的输出上没有集成的下拉电阻器。 但是、它可能在5V 时不稳定、可能是较低的值。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius