This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61197:使用 PWM 控制使 LED 闪烁

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681485/tps61197-leds-blinks-using-pwm-control

器件型号:TPS61197

尊敬的 TI 支持团队:

我正在测试 TPS61197、下面是我的原理图:

当我在 PWM 引脚上放置5Vdc 时、一切都正常。 LED 亮起。

但是、当我输入 PWM 信号(f=200Hz/dcy=50%)进行调光时、LED 会闪烁。 它就像导通和关断状态之间的转换器环路。

如果我将 PWM 频率更改为10kHz 及更高、则 LED 只会亮起一次(大约100ms 打开)、然后保持熄灭状态。

您对正在发生的情况有什么看法吗?

此致、

Nicolas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicolas、
    感谢您的查询;此主题已分配给 Caryss。 当她进入办公室时、她将进行回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、
    您是否通过打开和关闭升压转换器来使用 PWM 调光? PWM 信号施加到 EN 引脚上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss、

    是的、我通过打开和关闭升压转换器来使用 PWM 调光。
    我的 PWM 信号施加到 PWM 引脚、EN 引脚连接到5Vdc。

    此致、
    Nicolas。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、
    在您的应用中、PWM 引脚应始终连接至高电平、PWM 信号应应用于 EN 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss、

    很抱歉,我的问题已经解决了,但我现在对电路应用了这种纠正方法:将 PWM 引脚连接到5V,将 EN 引脚连接到 PWM 信号。
    现在、如果 PWM 占空比为100%、我只能点亮 LED。
    低于100%时、LED 完全关闭。

    此致、
    Nicolas。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、
    我看到您针对此问题打开了另一个帖子、我将关闭此帖子。
    谢谢。