This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:是否建议在 BQ51013B 输出和 BQ24250输入之间使用二极管?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, BQ51013B, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675187/bq51013b-is-diode-recommended-between-the-bq51013b-output-and-bq24250-input

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他部件:BQ24250、 BQ24040

也许这个问题更适合 BQ24250论坛?

建议在无线电池充电电路中的 BQ51013B 输出和 BQ24250输入之间的电路中添加肖特基二极管吗?  或者、是否不需要该额外器件?  我正在查看一个肖特基二极管、在25°C 下、电流为1A 时的 Vf 约为300毫伏。  我看到 BQ24250的最小输入电压为4.35V。  5V - 0.3= 4.7V。  这是一个非常小的裕度、因此我想不包括二极管是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    这不是必需的。
    我认为 bq24250在输入端具有与 bq24040类似的反向电流保护。
    另请参阅 bq51013B 数据表图48第35页这是一个类似的电路。