This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43602:总静态电流、包括 Vbias

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM43602, TPS62135, TPS62175, LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674619/lm43602-total-quiescent-current-including-vbias

器件型号:LM43602
主题中讨论的其他器件: TPS62135TPS62175LMR33620

尊敬的 e2e 支持:

您能否帮助澄清有关 LM43602静态电流的一点:

- 5µA VIN 的工作静态电流(非开关):我们是否应该将 I (BIAS-NSW)的85µA μ A (低于3.4V)添加到 μ A 典型值(低于12Vin)、以获得芯片的总功耗?

- 27µA 静态电流(开关):我们是否必须为 μ A 典型值添加任何值才能获得芯片的总静态电流?

如果我是对的、3.4V 偏置下的85µA Ω 电阻器相当于12V 下的24µA Ω 电阻器、这一点非常重要。 最后,非开关操作中的总静态电流将高于开关中的静态电流,因此我应该在这里漏掉一些东西...

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、对于非开关 IQ、如果没有外部偏置源、则应将5uA 添加到85uA。 所有这些电流都将来自 Vin。

    对于开关 Iq、27uA 包括所有器件(偏置电压与输出电压的关系)。 无需添加任何内容。

    当该器件在闭环、开关、空载条件下运行时、它处于深度 PFM 模式、内部控制关闭一些未使用的电路以进一步降低 Iq。 非开关模式不完全相同。 这就是您无法直接比较 IQ 的原因。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TISL、

    您的输入电压范围和应用是什么? 例如、对于大多数移动应用而言、较低的输入电压就足够了、这些器件的 IQ 也可以低得多。 请参阅 TPS62175和 TPS62135、以了解更小、IQ 更低的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨
    感谢您的反馈。

    尊敬的 Chris:
    此终端应用与汽车相关、因此输入电压为36V。
    如果有任何其他解决方案可以应对轻负载下的高效率+低功耗+低成本、请毫不犹豫地选择。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM43602是一个不错的选择。 您还可以考虑 LMR33620
    www.ti.com/.../LMR33620